RecipeProUpload

此命令用于从配方文件的标签集中指定的位置读取标签值,并将这些值保存至配方。
语法
RecipeProUpload
<
recipe_file
>|<
variable_recipe
> [
/S
status_tag
]
其中
<recipe_file>
是对配方文件的相对或绝对引用。
<variable_recipe>
是对表示配方文件名称的标签的相对或绝对引用。可以在运行时指定标签值。
[
/S
status_tag
] 是对表示配方上传操作结果的标签的相对或绝对引用。
备注
如果未指定区域,则默认使用当前区域。
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal