RecipeProDownload

此命令用于将指定配方文件的成分值写入标签集中的标签。
语法
RecipeProDownload
<recipe_file
>|<
variable_recipe
> [
/S
status_tag
] [
/R
recipename_tag
]
其中
<recipe_file>
是对配方文件的相对或绝对引用。
<variable_recipe>
是对表示配方文件名称的标签的相对或绝对引用。可以在运行时指定标签值。
[
/S
status_tag
] 是对表示配方下载操作结果的标签的相对或绝对引用。
[
/R
recipename_tag
] 是对表示已下载配方名称的标签的相对或绝对引用。
备注
如果未指定区域,则默认使用当前区域。
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal