RecipeProList

此命令用于在 RecipePro+ 编辑器中打开配方列表。该编辑器提供了少数功能,如筛选、上传和下载配方文件。
语法
RecipeProList
[
/H
hmi_name
] [
/F
file_filter
] [
/R
recipename_tag
]
其中
[
/H
hmi_name
] 是当前应用程序的 HMI 服务器名称。如果忽略,所有 HMI 服务器名称都将显示在服务器列表中。
[
/F
file_filter
] 是用于筛选配方文件的表达式。如果忽略,当前 HMI 服务器的所有配方都将显示。
FactoryTalk View SE
支持以下通配符:
  • ?
    匹配任何单个字符。
  • *
    匹配任意一个或多个字符。例如,
    Chocolate*
    筛选器会显示以
    Chocolate
    开头的所有配方文件。
[
/R
recipename_tag
] 是对表示已下载配方名称的标签的相对或绝对引用。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal