RecipeProEdit

此命令用于打开 RecipePro+ 编辑器,并根据需要进行更改。
语法
RecipeProEdit
[
/R
recipename_tag
]
其中
[
/R
recipename_tag
] 是对表示已下载配方名称的标签的相对或绝对引用。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal