Key

开始或停止运行一个客户端快捷键文件。
语法
Key <
component
| /
R>
其中
<Component>
是对客户端快捷键文件的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用引号将其括起来。
/R
停止运行客户端快捷键文件。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
如果运行 Key(组件)时已有一个文件在运行,活动的文件将被指定的文件所替换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal