EventOn

开始运行指定的事件文件。
语法
EventOn
<component>
其中
<Component>
是对事件文件的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用双引号将名称括起来。
备注
如果选中 HMI 服务器“属性”对话框“组件”选项卡中的“事件检测器”复选框并选择一个文件,可在工程启动时自动启动该事件文件。
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal