Download

将活动的图形画面中选中的输入字段中的值写到可编程控制器或 OPC 服务器中。
您还可以按下 Enter 以便下载所选输入字段中的值。如果您在 Display 命令中使用了 /E 参数来打开该图形,Enter 键将不可用,您必须使用 Download 命令。
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
的当前活动画面上运行。当该命令从 HMI 服务器发出或没有活动的画面时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal