SetFocus

为特定图形画面设置焦点。
语法
SetFocus <
display
>
其中
<display>
是对图形画面的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用引号将其括起来。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal