PullForward

PullForward
命令将指定的图形画面移动到所有其他窗口之前。
如果指定图形画面为“替换”或“叠加”类型,则 PullForward 会将焦点给予指定画面,并将其定位在任何打开的“位于顶层”画面之后。
语法
PullForward
<display>
其中
<display>
是对图形画面的相对或绝对引用。如果文件名中包含空格,请用引号将其括起来。
备注
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal