DataLogSwitchBack

如果主路径或 ODBC 数据库可用,对于指定模型或对于所有模型,将数据记录切换回主文件集路径或 ODBC 数据库。对于文件集,当切换回主路径时,FactoryTalk View 将创建一个新的集合。
语法
DataLogSwitchBack
<parameter>
其中
<Parameter>
指定数据记录模型。可以是下列选项之一:
  • 组件
    是对要返回至记录到其主路径的数据记录模型名称的相对或绝对引用。如果该模型名称中包含空格,请用引号将其括起来;例如,"Recipe Log"。
  • /area::*
    将目前正在运行的所有数据记录模型切换回其主记录路径。
备注
DataLogSwitchBack 不检查在数据记录设置中为 .DAT 数据存储格式指定的最小磁盘空间是否可用。
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal