DataLogSnapshot

对于指定模型或所有模型,将数据的一个快照记录到 DataLogPro 或数据记录文件中。
语法
DataLogSnapshot <
参数
>
其中
<parameter>
指定数据记录模型或 DataLogPro。
对于数据记录模型,
<parameter>
可以是以下选项之一:
  • 组件
    是要记录快照的数据记录模型名称的相对或绝对引用。如果该模型名称中包含空格,请用引号将其括起来;例如,"Recipe Log"。
  • /area::*
    针对当前正在运行的所有模型记录一个快照。
对于 DataLogPro,
component
是对将要记录快照的 DataLogPro 的相对或绝对引用。还必须为 DataLogPro 指定记录组或标签。
  • /G
    是用于指定记录组的保留参数,例如
    /G
    GroupName
    。
  • /T
    是用于指定确切标签的保留参数,例如
    /T
    TagName
    。
    可以使用逗号 (,) 作为分隔符来指定多个标签,例如
    /T
    Tag1,Tag2,Tag3
    。
  • DataLogSnapshot DataLogPro
    记录当前 HMI 服务器的快照。
  • DataLogSnapshot /area::DataLogPro
    为指定区域中的 HMI 服务器记录快照。
  • 也支持通配符
    ?
    和
    *
    。
    ?
    替换一个字符,
    *
    则可替换多个字符。
    • DataLogSnapshot DataLogPro/G*
      为除未分组的标签之外的所有组记录一个快照。
    • DataLogSnapshot DataLogPro/T*
      和
      DataLogSnapshot DataLogPro *
      记录所有标签的快照(包括未分组的标签)。
    • DataLogSnapshot /Area1::DataLogPro *
      记录区域
      Area1
      的快照。
备注
在发出 DataLogSnapshot 命令之前,数据记录模型和 DataLogPro 必须处于运行状态。默认情况下,DataLogPro 会在启动工程时自动启动记录。
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal