DataLogRenameFile

更改用作文件集和 ODBC 备份文件的文件名一部分的记录文件标识符字符串。此更改只影响当前记录会话,包括当前记录文件集。
语法
DataLogRenameFile <
组件
> <
LogFileIDString
>
其中
<Component>
是对数据记录模型的相对或绝对引用。如果该模型名称中包含空格,请用引号将其括起来;例如,"Recipe Log"。
<LogFileIDString>
是记录文件标识符字符串,最多 20 个字符。
备注
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal