DataLogMergeToPrimary

对于指定的模型或对于当前正在运行的所有模型,将数据从辅路径或备份路径移动到主路径或 ODBC 数据库。
语法
DataLogMergeToPrimary <
参数
>
其中
<参数>
指定将要合并的数据。它可以是下列选项之一。
  • 组件
    是对数据记录模型名称的相对或绝对引用。如果该模型名称其中包含空格,请用引号将其括起来。例如,"Recipe Log"。
  • *(星号)指出对于目前正在运行的所有模型数据都将被移动。
备注
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
无论指定的模型是否在运行,您都可以使用 DataLogMergeToPrimary 命令。如果当您发出 either 命令时模型正在运行,FactoryTalk View 还将执行切换回主路径或 ODBC 数据库。
如果模型使用文件集,则 FactoryTalk View 会将辅助路径上的所有文件(包括当前的文件集)移动到主路径,并在主路径上开始一个新的文件集,然后继续将数据记录到这个新的文件集。
如果模型使用 ODBC 格式,FactoryTalk View 会将 ODBC 备份文件中的数据合并到 ODBC 数据库中,然后继续将数据记录到 ODBC 数据库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal