DataLogChangeRate

更改定期记录频率。该更改只影响当前记录会话。
语法
DataLogChangeRate <
组件
> <
值
> [
单位
]
其中
<组件>
是对数据记录模型的相对或绝对引用。如果该模型名称其中包含空格,请用引号将其括起来,例如,"Recipe Log"。
<值>
是记录频率的时间间隔的数值部分。该数值必须是 1 到 64000 范围内的一个整数。
[单位]
是记录频率的时间单位:百分之一秒、十分之一秒、秒、分、时、天。如果您省略 [单位] 参数,默认单位是秒。
备注
该命令可以从
FactoryTalk View SE
Client、
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出,但是始终在 HMI 服务器上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal