AE_Shelve

在指定的持续时间内搁置一个或多个报警。
语法
AE_Shelve
<alarm_source>
</D
持续时间
> [/P]
其中
<alarm_source>
可以是以下值之一,具体取决于报警源类型:
  • 要按报警 ID 指定报警源,它是一个或多个报警的绝对路径。
    还可以单击
    浏览
    按钮选择报警。
  • 要按报警对象名称指定报警源,可使用同一画面中的报警汇总或报警条名称。该命令将针对报警汇总或报警条对象上的所有选定报警运行。
    必须手动输入报警对象名称。
</D
持续时间
>
是报警保持搁置状态的持续时间,单位为分钟。默认值为 1。该值必须是 1 到 2147483647 之间的一个数字。
[/P]
在命令运行时打开一个对话框,允许用户在其中输入注释。
备注
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上运行。当该命令从 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
如果要针对报警和事件条对象上的选定报警运行此命令,必须在“
报警和事件条属性
”对话框的“
常规
”选项卡中选中“
焦点丢失时保持选择
”复选框。
使用报警和事件命令时,请遵循以下通用语法指南:
  • 单独的多个报警用分号 (;) 隔开,例如
    "/Area1:FTAEServer::Alarm1;/Area1:FTAEServer::Alarm2"
    。
  • 通配符星号 (*) 用于指定位于同一位置(如报警组、区域或标签报警和事件服务器)的所有报警,例如
    "/Area1:FTAEServer::*"
    。
  • 默认情况下,浏览报警时报警路径包括报警组或报警服务器。从 FactoryTalk Alarms and Events 版本 6.31 开始,如果区域中仅存在一个报警服务器,则可以在路径中忽略报警服务器。从 FactoryTalk Alarms and Events 版本 6.60 起,可以在路径中忽略报警组。
示例
AE_Shelve "/Data_Area:FTLinx_Server::*;/Tag_Area:FTAETag_Server::*" /D10 /P
或
AE_Shelve "/Data_Area::*;/Tag_Area::*" /D10 /P
搁置
Data_Area
区域下的所有
FTLinx_Server
报警,以及
Tag_Area
区域下的所有
FTAETag_Server
报警
10 分钟。
如果一个区域中只存在一个报警服务器,则可以在路径中忽略该服务器,如第二个示例所示。
AE_Shelve "/Tag_Area:FTAETag_Server:Group1.SubGroup1::*" /D10 /P
或
AE_Shelve "/Tag_Area:FTAETag_Server::*" /D10 /P
搁置
Tag_Area
区域下
FTAETag_Server
的
Group1
的
SubGroup1
中的所有报警
10 分钟。
可在路径中忽略报警组,如第二个示例所示。
AE_Shelve %AlarmEventSummary1% /D10 /P
将搁置
AlarmEventSummary1
对象上的所有选定报警 10 分钟。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal