AE_Remark

将用户特定的备注记录到报警和事件历史记录中。
语法
AE_Remark
<报警服务器>
[/C
注释
] [/T
tag_name
] [/P]
其中
<报警服务器>
是标签报警和事件服务器的相对或绝对路径,例如
:FTAEServer1
。还可以单击
浏览
按钮选择服务器。
[/C
注释
]
是可包含任意字符(包括空格)的文本字符串。
  • 如果将
    /T
    指定为 HMI 标签,则可在字符串中使用以下占位符:
    • \tm
      当记录该字符串时,在其中插入标签的最小值。
    • \tx
      当记录该字符串时,在其中插入标签的最大值。
    • \u
      当记录该字符串时,在其中插入标签的单位。
    • \n
      当记录该字符串时,在其中插入标签名称。
    • \s
      当记录该字符串时,在其中插入标签的描述。
    • \t
      当记录该字符串时,在其中插入标签的值。
  • 如果将
    /T
    指定为直接引用标签,则可在字符串中使用以下占位符:
    • \n
      当记录该字符串时,在其中插入标签名称。
    • \t
      当记录该字符串时,在其中插入标签的值。
[/T
tag_name
]
是表示任何 HMI 标签或直接引用标签的字符串。
[/P]
打开一个对话框,以供用户在命令运行时输入或修改注释。如果还使用了
/C
参数,则其内容将显示在对话框中。
备注
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上运行。当该命令从 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
此命令仅支持一个标签,并且不支持通配符星号(*)。
示例
AE_Remark /Tag_Area:FTAETag_Server /C"The value of tag \n is \t." /T/Data_Area::[Shortcut]TagA /P
记录到
FTAE_Tag_Server
服务器的
Tag_Area
区域下,并备注 TagA 的名称和值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal