在表达式中使用字符串操作数

您可以用字符串代替标签,作为与加 (
+
) 算术运算符和关系运算符一起使用的操作数。
+
运算符将连接字符串操作数。例如,如果 tag_1 和 tag_2 的值为
SOME
和
THING
,则表达式
tag_1+tag_2
将返回的值为
SOMETHING
。
当字符串操作数与关系运算符一起使用时,先按大写字母顺序对操作数的首字母求值,然后按字母顺序求值。小写字母大于大写字母。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal