在命令行中使用表达式

可以使用 equal 命令来设置模拟量、开关量或字符串标签的值。
equal 命令的语法如下:
[
tag_name
]=[
表达式
]
其中
[
tag_name
] 是存储表达式结果的标签的名称。
[
表达式
] 是标签名称或更复杂的表达式。
例如,
tag_1=tag_2 + tag_3
。
备注
  • 如果有包含空格或短划线的 HMI 标签名称,或以数字开头的标签名称,当您在表达式中使用它们时,请在其外面加上大括号 { }。这样可以区分名称中的字符和表达式中的字符。
  • 如果要在表达式中直接引用非 HMI 标签,则必须将 HMI 标签名称括在大括号内,例如,{
    非 HMI 标签
    }。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal