文件函数

可使用内置文件函数检查文件是否存在,或检查可用磁盘空间的大小。
文件参数是外加引号的完整路径名。驱动器参数是驱动器的字母。
下表列出了文件函数:
函数
返回值
FILE_EXISTS
("
文件
")
如果特定文件存在,则返回 1 (True)。
FREE_BYTES
(
驱动器
)
指定驱动器上的可用字节数。
Free_Bytes 函数可返回的最大值是带符号的 32 位值可以提供的最大数。如果 Free_Bytes 用于超过 2.1 GB 的驱动器上,则将返回 2.1 GB(约 2,147,483,647 字节)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal