示例:文件函数

Free_Bytes 函数可返回的最大值是带符号的 32 位值可以提供的最大数。如果 Free_Bytes 用于超过 2.1 GB 的驱动器上,则将返回 2.1 GB(约 2,147,483,647 字节)。
FILE_EXISTS("e:\access\dat\logfile.000")
文件存在时返回 1,文件不存在时返回 0。
FREE_BYTES(c)
返回驱动器 C 上可用的字节数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal