复制对象

要在同一画面中复制选择的一个或多个对象,可以执行以下任一操作:
  • 使用
    编辑
    菜单中的
    复制
    选项。复制的对象的位置比原始对象的位置有所偏移。在取消选择对象之前,将一直进行复制。
  • 拖动该对象,然后按住
    Ctrl 键
    。可以将复制的对象放置在鼠标光标所在的任何位置。
另外,还会维护附加到对象的所有动画。
要使用“复制”选项复制对象:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择对象或对象组。
  2. 选择
    编辑
    >
    复制
    。还可以右键单击对象,然后选择
    复制
    。
在画面中复制图形对象时,也会复制对其执行的操作。例如,如果复制某个对象,并移动该对象,然后再次复制该对象,则第二次复制操作一步即可完成对象的复制和移动。此操作对于创建间距相等的一系列对象非常有用。
Duplicate_an_Object
要复制数字或字符串对象的多个副本:
在画面中右键单击对象,选择
复制到网格
,然后指定列、行和间隙。
下图中的示例展示了使用三列六行复制数字画面对象的多个副本。
Duplicate_an_Object
要使用鼠标和 Ctrl 键复制对象:
  1. 选择一个或多个对象。
  2. 拖动该对象,然后按住
    Ctrl 键
    。
    按下
    Ctrl 键
    时,光标上会增加一个加号。
  3. 当对象处于所需位置时,释放鼠标按钮,然后释放
    Ctrl
    键。
    随即会创建对象的新副本。
    如果选择了多个对象,则拖动其中一个对象即可复制所有选定对象。这些对象会保持彼此间的相对位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal