Enter 键握手

一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。该连接将使用在“ControlListSelector 属性”对话框的“计时”选项卡或“属性面板”中指定的“握手复位类型”属性复位 Enter 控件。如果希望在数据源处的值发生更改时复位 Enter 连接,则使用该连接来实现 Enter 键握手。
如果分配表达式,则当表达式值满足 HandshakeResetType 属性的条件时,应用程序会计算该表达式的值并复位 Enter 连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal