Web 浏览器常规属性

下表显示了
常规
选项卡的设置。
设置
描述
显示地址栏
选择使用标准地址栏,包括刷新、停止、前进和后退。
选择后,
连接
选项卡上的标签或表达式将被忽略。
初始 URL
输入要设置为初始页的站点 URL。
如果未指定,默认地址与 Internet 浏览器的主页地址相同。
将参数占位符用于初始 URL
选择在初始 URL 中使用参数占位符。
在运行时,可以将参数占位符替换为字面字符串,例如
#1
=
www.rockwellautomation.com
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal