Web 浏览器对象的连接

下表显示了在运行时控制 Web 浏览器对象的操作的连接。
连接
描述
URL
未选择
显示地址栏
时,此为必须项
此连接指定将在控件中显示的网页的 URL。
连接可以是固定字符串(例如,“http://www.rockwellautomation.com/”)、内存或直接引用字符串标签。字符串标签包含将在控件中显示的网页的 URL。
后退
可选。
零到非零的转换将在 Web 浏览器历史记录列表中向后导航一个条目。
该连接为只读连接。
连接的数据类型为布尔值。
前进
可选。
零到非零的转换将在 Web 浏览器历史记录列表中向前导航一个条目。
此连接为只读。
连接的数据类型为布尔值。
停止
可选。
零到非零的转换将取消任何挂起的导航或下载操作,并停止所有动态页面元素,如背景声音和动画。
此连接为只读。
连接的数据类型为布尔值。
刷新
可选。
如果从零转换为非零值,将重新加载当前网页。
此连接为只读。
连接的数据类型为布尔值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal