为瞬时型按钮设置状态

使用
状态
选项卡设置状态。设置一个状态的属性后,可以将状态属性复制和粘贴到另一状态或所有状态。
要设置状态:
  1. 在图形编辑器的显示画面中,双击对象打开
    属性
    对话框。
  2. 单击
    状态
    选项卡。
  3. 在
    选择状态
    列表中,单击
    状态 0
    。
  4. 根据需要指定
    状态 0
    的属性。
  5. 对其他状态重复第 3 步和第 4 步。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal