创建列表指示器

列表指示器会显示过程或操作状态的列表,并突出显示当前状态。每个状态在列表中都由一个标题表示。使用此类型的指示器显示当前状态及其他可能的状态。对于顺序过程,列表可以提醒操作员此过程中接下来要发生的情况。
用户可指定列表指示器的状态值。然后,在运行过程中,值与数据源中的“指示器”控件值匹配的状态会在列表中突出显示。
要创建列表指示器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    指示器
    >
    列表
    ,或在工具箱中单击列表指示器图标。
  2. 拖动鼠标,在指示器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    列表指示器属性
    对话框中,指定指示器的外观及其标签。
    小贴士:
    如果指示器连接的值与列表指示器的任何配置状态值都不匹配,则任何状态都不会突出显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal