创建画面列表选择器

画面列表选择器用于显示操作员在运行时打开的图形画面列表。操作员可以滚动浏览列表并选择图形画面。
操作员可使用键盘上的箭头键浏览列表,并可按下 Enter 键打开画面。还可以在画面上创建并设置键按钮以提供相同的功能。
小贴士:
对于网络分布式应用程序,画面列表选择器仅适用于主区域中的图形画面。
要创建画面列表选择器:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    高级
    >
    画面列表选择器
    。还可以单击工具箱中的画面列表选择器图标。
  2. 拖动鼠标,在画面列表选择器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    画面列表选择器属性
    对话框的各选项卡中,指定选择器的外观,以及为操作员可在运行时从画面列表选择器对象中打开的各个画面设置状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal