转换选项

报警迁移工具在转换期间使用以下默认选项:
报警 Identify 命令
命令按原样转换为 FactoryTalk View 命令。如果新的应用程序中不存在引用 HMI 标签,请确保更新命令。
调整报警严重性
该工具可将现有 HMI 报警级别严重性调整为报警和事件级别严重性,如下所示:
  • HMI 报警级别 1 = A&E 级别 800
  • HMI 报警级别 2 = A&E 级别 700
  • ...
  • HMI 报警级别 8 = A&E 级别 100
模拟量阈值
最多可以为 HMI 报警分配八个阈值,但只能为 A&E 报警分配四个阈值。转换期间:
  • 最高的两个递增阈值将转换为 HH 和 H,其他递增阈值将被忽略。如果只有一个递增阈值,则为 H。
  • 最低的两个递减阈值将转换为 LL 和 L,其他递减阈值将被忽略。如果只有一个递减阈值,则为 L。
报警标记
HMI 标签报警标记可用作报警和事件报警类。模拟量 HMI 报警包含每个阈值的报警标记。该工具将 HH 阈值报警标记(如果存在)分配给报警类。
报警消息
报警消息分配有索引编号,该编号与报警定义配对。默认情况下,其不会优化字符串文本,每个报警消息都有自己的索引编号。默认输入为 1。
HMI 标签描述将转换为所有级别的报警和事件消息。如果描述不存在,则转换的消息如下:
常规报警消息 @HH
。
标签更新速率
默认速率为 2.0 秒。
开关量报警类型
该工具可将 HMI 报警类型转换为基于标签的报警和事件条件,即将
关
或
更改为关
转换为
= 0
,将其他转换为
<> 0
。
模拟量死区
所有死区值均为绝对值。
确认位
该工具可替换所有 HMI 标签的设备地址,并转换为“状态标签”选项卡中所有级别的基于标签的报警和事件“确认”标签。
握手位
该工具可替换所有 HMI 标签的设备地址,并转换为“状态标签”选项卡中所有级别的基于标签的报警和事件“报警中”标签。
消息语言
默认语言为美国英语。
小贴士:
不迁移以下条目,因为它们不支持基于标签的报警和事件格式:
  • 握手自动复位
  • 确认自动复位
  • 报警消息
    包括“报警中”消息、“解除报警”消息和“确认”消息
  • 报警解除标记
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal