FactoryTalk View 报警迁移工具

报警迁移工具用于将旧 HMI 报警迁移至 FactoryTalk Alarms and Events 基于标签的报警。
借助该工具,用户可以将 HMI 报警导出至 XML 或 Excel 格式的 FactoryTalk Alarms and Events 基于标签的报警。还可以将 CSV 格式的 HMI 报警转换为 XML 或 Excel 格式的 FactoryTalk Alarms and Events 基于标签的报警。
之后可以通过“报警导入和导出向导”将 XML 或 Excel 文件导入标签报警和事件服务器。有关导入报警的详细信息,请参见 FactoryTalk Alarms and Events 帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal