趋势图表上的范围与预期不符

问题
显示在趋势图表上的值的范围与预期不符。例如,笔的最小和最大值配置为 1 和 100, 但是,图表显示的范围是从 -50 到 50。
原因
趋势对象提供各种范围选项,由在
“Y 轴”选项卡上设置的选项来控制。笔的最小和最大值可能不在指定的范围内或不在
Y 轴
选项卡上配置的指定刻度尺内。
可能的解决方案
在
Y 轴
选项卡上,请检查:
  • 选择了哪一
    最小/最大值
    选项。
  • 选择了哪一
    刻度尺
    选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal