向 3.20 及更早版本的“帐户”列表添加 Windows 用户或组

以下步骤仅适用于
运行时安全
编辑器
ME Runtime
3.20 及更早选项卡中的帐户。要向
FactoryTalk Security
添加 Windows 关联用户或组,请参见“向
FactoryTalk Security
添加用户或组”。
在
Windows 安全选项
对话框中,可以将 Windows 用户或域组添加到
FactoryTalk
View 用户帐户列表中。所有用户必须位于同一 Windows 域中。添加的用户和组具有为默认用户指定的默认安全访问权限。默认情况下,将为默认用户启用所有帐户代码 A-P。可以在
运行时安全
编辑器中自定义单个用户或组的安全码。
可以使用私有用户列表或 Windows 域中的用户和组列表,但不能同时使用这两个列表。如果选择使用 Windows 组和用户,任何在
运行时安全
编辑器中设置的用户都将被删除。
要向 FactoryTalk View 用户帐户中添加 Windows 用户或组
  1. 在
    运行时安全
    编辑器中,从“设置”菜单选择
    Windows 安全选项
    。
  2. 选中
    使用 Windows 帐户作为 FactoryTalk View 用户帐户的源
    复选框。此操作将删除当前在
    运行时安全
    编辑器中列出的任何用户。
  3. 在
    Windows 域
    框中,选择包含将要添加到
    FactoryTalk View
    用户帐户中的用户所在的 Windows 域。所有用户必须位于同一 Windows 域中。
  4. 要将 Windows 用户或组列表中的所有成员添加到
    FactoryTalk View
    用户帐户列表中,请单击
    双箭头
    (>>)。
    要将 Windows 用户或组中的单个成员添加到
    FactoryTalk View
    用户帐户列表中,请单击选中该成员,然后单击
    向右箭头
    (>) 添加。
    要添加选定的用户或组,按下 Ctrl 键并单击要添加的成员,然后单击
    双箭头
    (>>) 将它们复制到 FactoryTalk View 用户帐户列表。
  5. 单击
    确定
    返回
    运行时安全
    主窗口,其中将显示用户帐户列表的成员。
  6. 编辑新帐户。
要从 FactoryTalk View 用户帐户列表中移除成员
  1. 在
    运行时安全
    编辑器中,从
    设置
    菜单选择
    Windows 安全选项
    。
  2. 单击选择用户或组,或按下 Ctrl 键并单击选择多个用户或组,然后单击
    移除
    将所选成员从列表中删除。
    小贴士:
    Windows
    用户或组
    列表中的条目按字母顺序排列,域组在前,然后是用户。
    最多可以向应用程序中添加 255 个用户帐户。
选项
  • Windows 域
    该列表显示安装有
    FactoryTalk View
    的机器上可用的本地和网络 Windows 域。选择要从中选择用户的域。如果已从一个域中选择了用户,而随后选择了另一个域,则会清除该对话框中的
    FactoryTalk View
    用户列表。
  • Windows 用户或组
    该列表显示当前选定 Windows 域中的所有用户。
  • FactoryTalk View
    用户
    该列表显示已从 Windows 域用户帐户列表中添加的所有用户。可从该列表中移除单个用户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal