使用“添加用户/组帐户”对话框
使用
添加用户/组帐户
对话框在运行时将用户或组添加到系统。要在运行时向系统添加
FactoryTalk
安全用户、Windows 关联用户帐户或 Windows 关联组- 按下添加用户/组按钮打开添加用户/组帐户对话框。
- 添加一个:
- FactoryTalk Security用户可能需要将FactoryTalk Security用户添加到您的系统。要添加FactoryTalk Security用户
- 按下类型以选择FactoryTalk Security 用户。
- 在名称框中,键入用户名。名称不区分大小写。
- 在密码框中,键入用户密码。密码区分大小写。
- 在确认密码框中,再次键入用户密码。
- 如果需要,请按下高级按钮设置下列选项,然后单击确定。默认情况下,高级设置设为否。
- 用户在下次登录时必须更改密码
- 用户不能更改密码
- 密码永不过期
- 帐户已被禁用小贴士:有关运行时安全设置的更多信息,请参见中的“使用运行时安全编辑器”。FactoryTalk View ME用户指南有关帐户策略设置的更多信息,请参见FactoryTalk帮助中的“设置安全策略”。
- 或 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组。您可能需要将 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组添加到您的系统。要添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组
- 按下类型以选择Windows 关联用户或Windows 关联用户组。小贴士:添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组时,系统将验证 Windows 用户帐户中是否存在该用户或组。如果 Windows 用户帐户中不存在该用户或组,则无法添加。
- 在名称框中,键入用户名称或组名称。名称不区分大小写。小贴士:在PanelView Plus 6和PanelView Plus 7终端中添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组时,有五分钟的阈值。
- 首次添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组时,将弹出一个窗口,提示您输入授权用户名和密码。
- 在成功添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组五分钟之内,您无需输入授权用户名和密码即可添加其他 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组。
- 在成功添加 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组五分钟之后,将弹出一个窗口,提示您再次输入授权用户名和密码,此后才可再添加其他 Windows 关联用户或 Windows 关联用户组。
操作状态会在
结果
框中显示。
小贴士:
- 如果应用在没有外部键盘或小键盘的计算机上运行,请按下名称、密码和确认密码按钮,打开字符串弹出键盘。
- 新添加的用户不属于任何用户组,并且没有运行时安全码。在将该用户添加到已配置运行时安全码的现有组之后,该用户才能登录到系统。
提供反馈