创建“添加用户/组”按钮

创建
添加用户/组
按钮以允许管理员向当前正在运行的应用程序中添加
FactoryTalk
Security 用户、Windows 关联用户或 Windows 关联组。
要创建“添加用户/组”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 用户管理 > 添加用户/组
    ,或从工具箱中拖动 Add User/Group。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal