“触发器”对话框

触发器
对话框包含以下列:
  • 标签或表达式
    键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。可以使用模拟量、开关量和数组标签生成报警。
  • 标签按钮 (...)
    单击此按钮可打开“标签浏览器”选择标签,而不必在“标签或表达式”列输入标签名称。
  • 表达式按钮 (...)
    单击此按钮可打开“表达式浏览器”编辑器创建表达式,而不必在“标签或表达式”列输入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal