搜索
FactoryTalk View ME 帮助
编辑报警触发器
您可能需要编辑报警触发器。
要编辑报警触发器
在
“报警设置”编辑器的“触发器”选项卡
中,在
选择触发器
列表中单击要编辑的触发器。
要更改分配给触发器的标签或表达式,请单击
编辑
,然后在
“触发器”对话框
中进行更改。
要更改触发器的其他属性(如
触发器类型
),请在
报警设置
编辑器的
触发器设置
区域进行更改。
重要提示:
报警的
触发器
和
远程确认
设置不应配置为使用相同标签。这样做可能会导致出现不可预知的报警确认行为。
“报警设置”编辑器的“触发器”选项卡
“触发器”对话框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal