创建报警触发器

使用
报警设置
编辑器的
触发器
选项卡创建报警触发器。
要创建报警触发器
  1. 报警设置
    编辑器的
    触发器
    选项卡中,单击
    添加
  2. “触发器”对话框中,单击
    浏览器
    按钮 (...) 创建一个新的标签或表达式,或者选择一个现有标签来监控报警条件。也可以键入标签或表达式。然后单击
    确定
    应用程序读取标签或表达式的值,并在该值与报警消息的触发器值匹配时生成报警。
  3. 触发器
    选项卡的
    触发器设置
    区域中指定属性。
  4. 单击
    确定
    创建的触发器将在
    选择触发器
    框中选中。
  5. 重复步骤 2 至 4 以设置其他触发器。
    重要提示:
    报警的
    触发器
    远程确认
    设置不应配置为使用相同标签。这样做可能会导致出现不可预知的报警确认行为。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal