报警的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,则应用程序会将有关报警的错误记录到诊断列表中:
  • 触发器连接标签或表达式的值为一个字符串。
  • 发送消息到标签
    设置为
    True
    ,但没有分配任何标签。
  • 将消息连接分配给一个模拟量或开关量标签,且写出的报警消息包含非数字字符。
  • 将消息连接分配给一个模拟量标签,且写出的消息为标签的最大值/最小值范围之外的一个数字值。
  • 将消息连接分配给一个开关量标签,且写出的消息是除 0 或 1 外的数字值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal