“图像属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
图像属性
对话框中
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
图像
输入图像文件的名称或单击
浏览
按钮在
图像浏览器
中选择文件名称。图像显示在对象的表面,显示对象功能的相关信息。
必须先将图像导入工程,才能将图像放在对象上。
图像背景样式
此属性适用于单色和彩色图像。使用此属性可将背景样式设为
纯色
透明
如果图像背景样式为
透明
  • 对于单色图像,其背景将是透明的。
  • 对于不属于带 Alpha 通道 PNG 的彩色图像,图像的所有黑色部分将是透明的。
图像颜色
此属性适用于单色图像。可确定绘制图像所用的颜色,也就是前景色。
单击彩色框以选择其他颜色。
图像背景色
此属性适用于单色图像。可确定在其上绘制的图像的背景色。单击彩色框以选择其他颜色。
如果
图像背景样式
属性为
透明
,则图像的背景色将为透明。
图像闪烁
如果要求单色图像在运行时闪烁,请选中此框。图像会在每秒闪烁两次。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal