设置报警状态列表的报警

使用
报警状态列表属性
对话框的
报警
选项卡指定将在报警状态列表中显示的报警以及这些报警的显示方式。
要指定将在报警状态列表中显示的报警以及它们的显示方式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击报警状态列表打开其
    属性
    对话框。
  2. 在
    报警
    选项卡中,选择并定义列表的各个列。
  3. 选择将要显示的报警模式。
  4. 指定是否显示标题。
  5. 指定要包含其报警的触发器标记。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal