“报警状态列表属性”对话框“报警”选项卡中的选项

下表显示
报警状态列表属性
对话框
报警
选项卡的各个选项。
选项
描述
列
指定要使用的列、列宽度和标头文本(如果有)。
显示标头
选择此复选框可显示对象的列标题。
显示标题
选择此复选框可显示列表的标题。
选择列
选择要编辑的列:
  • 触发器标记
    - 显示报警的触发器标记,该标记在
    报警设置
    编辑器的
    触发器
    选项卡中定义。
  • 触发器值
    - 显示报警的触发器值,该值在
    报警设置
    编辑器的
    消息
    选项卡中定义。
  • 报警量 -
    显示自上一次复位时报警被触发的次数。
  • 积累时间
    - 显示自上一次复位后报警被激活的总时间。
  • 报警状态
    - 显示报警活动或非活动。活动报警以星号标记。
  • 消息
    - 显示报警的消息,该标签在
    报警设置
    编辑器的
    消息
    选项卡中定义。
显示列
如果要在对象中显示选定列,请选中该复选框。
宽度
键入所选列宽度的像素数。
标头文本
键入要为选定列标头显示的文本。
列表设置
选择每个报警可使用的行数,以及消息的自动换行行为。
每个报警的行数
选择行数(从 1 至 10),每条报警都位于对象中。默认为 1。
自动换行
如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。
如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
列表模式
选择是显示所有报警、当前活动的报警还是之前已活动的报警。
所有报警
将显示在
报警设置
编辑器中设置的所有报警(活动、非活动或从未活动)。
活动报警
仅显示当前活动的报警。当报警变为非活动状态时,报警将从列表中移除。
过往报警
显示自上一次复位后在某时活动的报警,而无论该报警当前是否活动。
标题
使用选定列表的默认标题或键入最长为 80 个字符的标题。
筛选
筛选对象可仅显示指定触发器发出的报警。
筛选的触发器
单击
浏览
按钮打开“触发器标记选择器”,您可在其中选择报警触发器标记,这些触发器标记的报警将在发生时包含到显示中。
如果该框为空白,则会显示所有报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal