设置报警列表的报警

使用
报警列表属性
对话框的
报警
选项卡指定将要显示的列以及各列的显示方式。
要指定将要显示的列和列的显示方式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击报警列表打开其
    属性
    对话框。
  2. 在
    报警
    选项卡中,选择并定义列表的各个列。
  3. 指定每条报警的行数以及当前选定报警的指示方式。
  4. 指定要筛选其报警的触发器标记。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal