“报警列表属性”对话框“报警”选项卡中的选项

下表显示
报警列表属性
对话框
报警
选项卡的各个选项。
选项
描述
列
指定要使用的列、要显示的符号、其时间和日期格式以及将显示的标头文本。
显示标头
选择此复选框可显示对象的列标题。
选择列
选择要编辑的列:
  • 确认符号 -
    选择显示在确认的报警旁的符号。
  • 活动符号 -
    选择显示在活动报警旁的符号。
  • 报警时间 -
    显示报警触发的时间。
  • 确认时间 -
    显示确认报警的时间。
  • 消息
    - 显示报警的消息,该标签在
    报警设置
    编辑器的
    消息
    选项卡中定义。不能清除
    消息
    的
    显示列
    复选框。
显示列
如果要在对象中显示选定列,请选中该复选框。
时间和日期格式
选择要显示的时间和日期格式。
可用选项反映了开发计算机的操作系统设置。在 Windows 中,可在
控制面板
的
区域和语言
选项中找到这些设置。如果开发系统和运行时系统上的操作系统设置不同,则在运行时会使用运行时设置。
如果选中了
确认符号
、
活动符号
或
消息
列,则该选项不可用。
标头文本
键入要为选定列标头显示的文本。
符号
键入要在确认的或活动的报警旁显示的符号。
列表设置
选择每个报警使用的行数、选定报警的指示方式以及消息的自动换行行为。
每个报警的行数
选择行数(从 1 至 10),每条报警都位于对象中。默认为 1。
选定报警指示器
选择选定的报警将表示为突出显示条还是光标。
自动换行
如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。
如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
筛选
筛选对象可仅显示指定触发器发出的报警。
筛选的触发器
单击
浏览
按钮打开“触发器标记选择器”,您可在其中选择报警触发器标记,这些触发器标记的报警将在发生时包含到显示中。
如果该框为空白,则会显示所有报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal