设置报警列表的报警条件

使用
报警列表属性
对话框的
画面
选项卡显示具有以下任何状态或所有状态的报警:
  • 活动且已确认
  • 活动且未确认
  • 非活动且已确认
  • 非活动且未确认
    小贴士:
    如果在
    报警列表属性
    对话框的
    连接
    选项卡中分配连接,运行时,这些设置将改写
    画面
    选项卡中设置。
设置要显示的报警
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击报警列表打开其
    属性
    对话框。
  2. 指定报警是否闪烁,以及显示报警将使用的颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal