“报警列表属性”对话框“显示”选项卡中的选项

下表显示
报警列表属性
对话框
显示
选项卡的各个选项。
选项
描述
报警条件
报警可以为已确认或未确认、活动或非活动。指定在运行时将在报警列表中显示的报警的条件。
选择报警条件
从列表中选择报警条件。
活动且已确认
选择此条目和
显示
复选框,显示已确认的活动报警。
活动且未确认
选择此条目和
显示
复选框,显示未确认的活动报警。
非活动且已确认
选择此条目和
显示
复选框,显示已确认的不活动报警。
非活动且未确认
选择此条目和
显示
复选框,显示未确认的不活动报警。
显示
选中此复选框,显示在运行时与选中的报警条件匹配的报警。
闪烁
如果希望与选定的报警条件匹配的报警在运行时闪烁,请选中此复选框。
使用报警颜色
如果希望与选定的报警条件匹配的报警显示为
报警设置
编辑器中指定的颜色,请选中此复选框。
如果清除此复选框,将使用
背景色
和
前景色
框中指定的颜色显示报警。
背景色
该框显示与选定的报警条件匹配的报警的当前背景色。单击该框选择不同的颜色。
前景色
对于与选定报警条件匹配的报警,该框显示报警的显示文本的当前颜色。单击此框以选择其他颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal