设置报警条的连接

使用
报警条属性
对话框的
连接
选项卡为报警条设置连接。
为报警条设置连接
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击报警状态列表打开其
    属性
    对话框。
  2. 在
    连接
    选项卡中,为 AlarmIdentifier 连接分配数字标签。
小贴士:
在运行时,仅当已在图形对象
属性
对话框的
常规
选项卡以及
报警设置
编辑器的
消息
选项卡中选中
使用报警标识符
复选框时,才会将在
报警设置
编辑器的
消息
选项卡中指定的报警标识符写入到分配给 AlarmIdentifier 连接的数字标签。如果
报警设置
编辑器
消息
选项卡上的
报警标识符
列为空,并已选中两个选项卡中的
使用报警标识符
复选框,则会将零值写入数字标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal