报警条

报警条是只显示一个未确认报警的列表。
默认情况下,只要对象可见,每个新的未确认报警都将覆盖之前的报警。
如果选中
报警条属性
对话框
报警
选项卡中的
将新报警排入队列
复选框,则新报警不会覆盖之前的报警,但会按报警出现的顺序进行排队。报警条会显示排在前面的几个未确认报警。操作员需要分别通过
确认报警
按钮确认各报警,或通过
确认全部
按钮进行确认,将报警从队列中移除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal