设置可视性动画

在可视性动画中,对象会根据标签值或表达式结果变为可见或不可见。当对象不可见时,就无法将其选中。单击鼠标可将其传递到下方的任何对象。
可视性动画可用于所有对象,并且能够覆盖对象的
可见
属性。
小贴士:
如果使用标签值来控制可视性动画,同时用表达式控制动画的其他一些方面,则当设置可见性时,应将“表达式为 True 状态”设为
不可见
。否则,在正确添加动画之前,该对象可能短时出现在其设计时位置和方向上。
要将可视性动画附加到图形对象
  1. 选择图形对象。
  2. 从
    动画
    菜单中选择
    可见性
    ,或单击
    动画
    对话框中的
    可见性
    选项卡。
  3. 在
    表达式
    框中,键入标签名称或者创建一个可返回数字值的表达式。
  4. 选择对象在表达式值为 True(即非零值)时是否可见。
    小贴士:
    可使用对象浏览器搜索画面中具有动画的对象。打开
    突出显示设置
    框,并选择想要突出显示的动画类型。
    如果将可视性动画应用于组以及组内的对象,则当组的可见性为 False(即组不可见)时,组内的所有对象均不可见,不论对象的动画设置如何。当组的动画为 True(即组可见)时,组内任何对象的可见性由对象的动画设置决定。
选项
  • 表达式
    键入一个标签名称,或者一个在运行时将计算为数字值的表达式。表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和位运算符。标签名称可用作表达式。
  • 表达式为 True 状态
    确认对象在表达式值为 True 时是否可见。对于可视性动画,如果表达式返回数字值 0,则表达式为 False。如果返回任何非零值,则表达式为 True。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal