设置填充动画

动画
菜单中的
填充
选项用于在表达式或标签值更改时更改对象中的填充水平。对象的填充水平与为表达式指定的最小值和最大值成比例。例如,如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值,则对象将填充一半。
只能将填充动画附加到绘图对象。而图像和面板对象除外,它们只支持可视性动画。
要将填充动画附加到对象
  1. 选择对象。
  2. 从
    动画
    菜单中选择
    填充
    ,或者单击
    动画
    对话框中的
    填充
    选项卡。
  3. 创建一个在运行时将计算为数字的表达式。
  4. 指定百分比填充的最小值和最大值。
  5. 指定填充方向以及是否仅内部发生变化。
  6. 选择用于计算表达式的最小值和最大值的方法。
  7. 指定表达式的值范围。
    小贴士:
    可使用对象浏览器搜索画面中具有动画的对象。打开
    突出显示设置
    框,并选择想要突出显示的动画类型。
    如果将填充动画添加到组以及组内的对象同时分配了填充动画单个对象,则首先应用对象的填充动画,然后再将组填充动画添加到其中。
选项
  • 表达式
    键入一个标签名称,或者一个在运行时将计算为数字值的表达式。表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和位运算符。标签名称可用作表达式。如果使用标签名称,最小和最大表达式值默认为标签的最小值和最大值。
  • 表达式范围
    • 使用标签的最小和最大属性值
      如果已在
      表达式
      框中指定标签,单击此按钮会使用标签的最小和最大值定义表达式的数值范围。如果表达式包含多个标签,则对动画使用第一个标签的最小值和最大值。
    • 使用常量
      要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
    • 从标签读取
      要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当画面打开且对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。在打开画面后不会再次读取标签,也不会更改动画的最小值和最大值,即使标签值发生变化也是如此。
  • 填充(百分比)
    其默认值为 0 和 100,表示当表达式返回其最小值时,对象将为空,而当表达式返回其最大值时,对象将完全填充。
    • 最小值
      键入表达式计算得到其最小值时对象的填充百分比。默认为 0。
    • 最大值
      键入表达式计算得到其最大值时对象的填充百分比。默认为 100。
  • 填充方向
    选择
    向左
    、
    向右
    、
    向上
    或
    向下
    作为填充方向。例如,如果选择“向左”,对象将从右至左进行填充。
  • 仅内部
    选中此框后,对象的轮廓将保持不变,而内部填充会发生变化。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal