示例:标签替换

下表列出了标签替换示例。
要进行替换
执行的操作
要将名为
Machine1
的文件夹替换为名为
Machine2
的文件夹
在搜索栏中键入
Machine1
,并在替换框中键入
Machine2
。
名为
Machine1\tag1\max
的标签将变为
Machine2\tag1\max
。
同一文件夹中其他对象的标签,例如,要将
Machine1\Tag1
替换为
Machine1\Tag2
在搜索栏中键入
Tag1
,并在替换框中键入
Tag2
。
要将选定对象的所有标签占位符从 #1 替换为 #2
在搜索栏中键入
#1
,并在替换框中键入
#2
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal