确认标签替换

如果在
标签替换
对话框中选中了
确认替换
框,则单击
替换
按钮时会打开该对话框。此对话框显示将要替换的标签或字符串及其用法。
用户可以:
  • 单击
    替换
    按钮会替换标签的这一实例。
  • 单击
    下一步
    搜索下一个出现的标签,并在
    使用
    框中显示其用法。
  • 单击
    全部替换
    替换当前选定对象中的所有标签实例。
用途
此对话框显示标签或字符串的使用方式、与其关联的图形对象的类型,以及对象在图形画面中的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal